17.03.2019 11:38 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort. Mir geht es nicht direkt um die Uhrzeit, sondern nur, ob diese gesetzt wurde. Ein Zugang zu einem NTP-Server scheidet leider aus. Weißt du oder kannst du kurz prüfen, ob die Uhr/Datum sich verändert, wenn diese noch nicht gesetzt wurde? Wenn nein, könnte so dieses Konstrukt seinen Zweck erfüllen, oder? PS: Habe das Programm vom Screenshot als TXT hochgeladen. Einfach die Dateiendung hiervon entfernen, damit kein zusätzlicher Aufwand entsteht. DateianhangUhrzeit-fehlt-detektion.lsc.txt (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mei-tech am: 17.03.2019 11:47:22Zuletzt bearbeitet von: mei-tech am: 17.03.2019 11:55:33Zuletzt bearbeitet von: mei-tech am: 17.03.2019 11:55:45Zuletzt bearbeitet von: mei-tech am: 17.03.2019 11:59:34 |
|
17.03.2019 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 29962 Bewertung:
|
Das einzige, was ich noch gefunden habe, ist ein FAQ von Siemens. Allerdings bezieht diese sich nur auf LOGO!s der Reihen 0BA0 bis 0BA6. Wie verhält sich die Uhr der LOGO! nach mehr als 80 Stunden ohne Spannungsversorgung? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.03.2019 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 29962 Bewertung:
|
Im Handbuch kann ich auch keine eindeutige Aussage dazu finden. Schaut man in das Kapitel "LOGO!Menüstruktur" des Handbuchs für die 0BA8.Standard, wird auf der ersten Seite des Kapitels ein Meldetext mit Datum und Uhrzeit angezeigt (siehe Anhang). Danach sieht es aus, dass bei nicht gestellter Uhr die Uhrzeit 0:00 und das Datum 01.01.2014. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 319.pdf (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.03.2019 14:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 29962 Bewertung:
|
Ja, dass sehe ich auch so. Wenn du eine genaue Aussage von Siemens haben möchtest, kannst du auch einen Support Request erstellen. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.03.2019 14:25:35 |
|
Folgen Sie uns auf