11.12.2014 14:13 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 3071 Bewertung: (504) |
Habe gerade einen Beitrag zu Panel und FTP gefunden. Betrifft allerdings WinCC flexible. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26437181 |
Pi is exactly three! |
|
11.12.2014 21:48 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Besten Dank für die Tipps: Die cmd.exe hab ich inzwischen mit einer Liste anderer dos-befehl gefunden. aber kein ftp.exe. Ich kann inzwischen mit dem ganz profamen filecopy auf meinen PCauf \\PG-PCim Netzwerk schreiben nachdem ich beim Aufruf manuell das Passwort eingebe. Aber auf einen ftp.server geht's nicht. Ich habe auch versucht einen ftp-client auf dem CE des panels zu installieren aber die setup.exe lässt sich komischerweise gar nicht ausführen?!? |
Folgen Sie uns auf