25.02.2015 19:52 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
VM Parameter is nicht notwendig. Shou mahl meine programm an. Ich habe das Programm nicht genau getestet. Commentar im Englisch Dateianhangkippenhok.zip (120 Downloads) |
27.02.2015 15:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
logisch - war wohl schon zu spät :-) |
05.01.2016 10:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Obwohl die Erstellung Themas schon fast ein Jahr alt ist, habe ich mich auf Grund eines anderes Themas noch mal damit befasst. Die von Helmut_13 vorgestellte Lösung funktioniert leider nur in der Simulation, in einer realen Logo leider nicht. In der Simulation werden die Sonnenaufgangszeit und die Sonnenuntergangzeit beim Transferieren in den VM-Bereich als Summe der Minuten seit Tagesbeginn abgelegt, als Dezimalzahl. In der realen Logo aber wie auch bei anderen Uhrzeitparametern, wie z.B. Ein-/Ausschaltzeiten bei Wochenschaltuhren, diese Zeiten als Uhrzeit (hh:mm) und als hexadezimale Zahl im VM-Bereich übergeben. Daher muss man das Uhrzeitformat (HEX) in Minuten (DEZ) wandeln, um die Berechnung der Intervalle durchführen zu können. Aber bitte beachten: Mein Programm funktioniert nur in der realen Logo richtig, nicht in der Simulation. DateianhangFutterklappe.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf