18.05.2008 10:40 | |
Beiträge: 279 Bewertung:
|
Warum willstDu OPC zugreifenüber eine VBS script?
Dukannst normale Verbindungen un Tagsrealisierenmit OPC in WinCC Flexible. |
19.05.2008 10:09 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hi, sorry hab mich nicht genau genug Ausgedrückt, ich möchte mit Visual Basic aus dem Microsoft Visual Studio 6.0 auf die OPC Daten zugreiffen. |
19.05.2008 12:55 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Schau erst mal nach, ob deine Einstellungen im dcomcnfg passen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18797552 Im Kapitel 4.3 sind die Einstellungen beschrieben. In den Geräteeinstellungen des WinCC flexible Projektes muß natürlich noch "Als OPC-Server agieren" angewählt sein. Zum Prüfen der korrekten Einstellung solltest du einen OPC-Client einsetzen. Bei Simatic Net (vielleicht hast du eine solche CD ja griffbereit, ansonsten an den Customer Support wenden) gibt es einen solchen Client unter dem Namen OPC-Scout. Wenn im Client alles korrekt angezeigt wird, kann es nur noch an deinem Skript liegen. |
mfG / Best regards |
|
19.05.2008 16:15 | |
Beiträge: 279 Bewertung:
|
Hier gucken: http://www.opcconnect.com/tooltech.php#vb |
19.05.2008 16:41 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hi, tolle Seite Vielen Dank. |
Folgen Sie uns auf