20.06.2023 20:44 | |
Beigetreten: 03.10.2018 Letzter Bes: 10.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich hätte hier auch eine Frage zu. Ich versuche mit Wireshark die Kommunikation mit einer 1511 aufzuzeichnen. Allerdings hab ich im Wireshark dann keine S7coo und auch keine S7comm-plus Pakete. Hat jemand eine Ahnung was ich da falsch machen könnte? Ich bin auf Windows10, die CPU ist eine 1511-1-PN, TIA V17 U5 und die Pakete wurden mit Ethernet aufgezeichnet wo nur mein Laptop angeschlossen war. Eventuell hab ich da irgendwo was falsch eingestellt, oder wird mit TIA V17 kein s7Comm(Plus) mehr verwendet? Im Anhang noch meine 2 Aufzeichnungen. 1x wo die CPU auf Stop geswitcht wurde und 1x auf Run, jeweils übers TIA Portal. ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangwireshark.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/21/2023 05:38:09New subject after splitting |
|
Folgen Sie uns auf