24.07.2008 12:09 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:17:40~(‾▿‾)~ |
|
29.07.2008 08:28 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:17:51~(‾▿‾)~ |
|
09.09.2008 09:10 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, wenn ein Umrichter „explodiert“, ist das schon ein „gewaltiger Fehler“. Zum Thema Netze: MICROMASTER sind für Netze mit PE ausgelegt können aber auch an IT-Netzen (ohne PE) betrieben werden (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10035164) Zum besseren Verständnis: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25220071 Zum Fehler: Ich vermute das der Umrichter nicht korrekt angeschlossen wurde, z.B. das ein 3AC 220V Umrichter in einem 3AC 400V Netz betrieben wird (siehe Typenschild und MLFB) Um näheres sagen zu können benötige ich die MLFB des Umrichters und eine genauer Beschreibung der Anwendung. |
Folgen Sie uns auf