26.09.2008 15:16 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo moeins, ich verstehe Deine Frage nicht ganz. Du hast einen Motor (nicht von Siemens) diesen Motor möchtest Du an einem MICROMASTER betreiben – soweit so gut. Das heißt Du hast bereits die für den Umrichter notwendigen Daten (vom Motor Typenschild) wie Spannung / Leistung / Strom. Gehe jetzt einfach auf den Link Konfiguration für Motoren und Umrichter und gebe dort unter Umrichter auswählen diese Daten (und noch ein zwei weiter – das Menü ist geführt) ein und du erhältst den gewünschten Umrichter. (Falls Du keinen Zugriff hast besorg Dir die CD "CA01" dort ist der Konfigurator auch drauf - sollte nichts kosten). Warum 2 Tools (eigentlich 3) SIZER ist ein Auswahl - Tool (für den Betrieb des Umrichters nicht geeignet) für Leute die ihre Anlagendaten, wie Drehmoment und Fördergeschwindigkeit, kennen und den passenden Motor und Umrichter wissen möchten. Der „Konfigurator“ hingegen kann „nur“ MLFBS mit vorgegebenen Leistungsdaten (Spannung / Strom / Leistung) vergleichen. (Die Daten können zwischen SIZER und Konfigurator ausgetauscht werden) Gib also die Eckdaten ein und Du erhältst eine Bestellnummer. (Tool 3 wäre der STARTER mit diesem kann dann der Umrichter Parametriert, und „stand alone“ auch bediehnt werden) |
Folgen Sie uns auf