15.04.2008 15:04 | |
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo frido. Dies könnte zum einen mit dem von dir verwendeten USB --> RS232 Adapter zusammenhängen. Eigentlich sollte es mit allen funktionieren. Aber da kommt wieder das Wörtchen "eigentlich" in Spiel. Gut ist, dass Siemens zumindest ein paar Beispiele angibt, mit denen es getestet wurde und auch funktioniert. Hier habe ich mal einen Link für dich, der alles in dieser Hinsicht erklären wird. Vorausgesetzt es liegt an diem Adapter..... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24072800 Hier findest du zusätzlich noch Angaben zur Parametrierung der Schnittstelle mit einem solchen Adapter. Vielleicht ist dabei ja auch was verbogen. Hoffe, dass es etwas weiterhilft. Viele Grüße Patrick Hehl |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 15.04.2008 15:07 |
|
16.04.2008 07:44 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Danke vorerst mal für die Hilfe. Werd´ das gleich mal ausprobieren! |
Folgen Sie uns auf