27.02.2015 17:08 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, habt ihr schon einmal versucht das Mobile Panel mit einer S7-317F im Tia V13 Sp1 Upd1 zum laufen zu bringen. Ich versuche es jetzt schon 2 Tage. Projektieren lässt sich alles, dass F-Programm in der CPU ist auch am laufen. Bei einer ET200SP kann ich ja in der Netzansicht mit Rechtsklick auf F-Adresse zuweisen gelangen. Diese Funktion ist aber beim MP277F nicht möglich. Ich muss dazu sagen, ich habe das Projekt mal mit Step 7 V5.4 probiert und alles hat funktioniert wie gewollt (Profisafe-Verbindung, Not-Aus, Zustimmtaster und der RFID Wirkbereich). Als Info noch: WLAN Verbindung funktioniert, bei Online Zugänge ist das Panel erreichbar aber beim Übertragen des HMI Panels steht zuerst "MP277F gefunden" und anschließend "ein Verbindung konnte nicht aufgebaut werden" Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Gruß Dent
-------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 02.03.2015 10:45:59Neue Überschrift nach splitten |
|
11.03.2015 13:39 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo Dent. Hast Du schon mal das folgende Anwendungsbeispiel ausprobiert: Anwendungsbeispiel 25702331 „Projektierung und Einsatz des Mobile Panel 277F IWLAN“ Und kennst Du den folgenden FAQ? FAQ 88633853 “Warum kann ich die HMI-Projektierung nicht auf das Panel übertragen?“
Viel Erfolg JRB28 |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.03.2015 16:25:31Link hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf