03.05.2022 12:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33742 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel: Annahme: Auf der Modbusseite liegt der Wert in den Halteregistern 99 und 100. In der Verbindungstabelle ist angegeben, dass der Wert aus den Halteregistern 100 und 101 (die LOGO! hat einen Offset von +1) in die Wörter VW0 und VW2 (= VD0) des VM-Speichers geschrieben werden soll. Per Parameter-VM-Zuweisung wird dann der Wert in den Zählerstand des V/R-Zählers geschrieben. DateianhangModbus.zip (315 Downloads) |
03.05.2022 13:10 | |
Beigetreten: 29.04.2022 Letzter Bes: 05.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Vielen Dank für das Beispiel, ich werde mich morgen mal wieder an die Sache dran machen. |
03.05.2022 13:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33742 Bewertung:
|
Gerngeschehen, aber du hast das Beispiel ja noch nicht einmal heruntergeladen. |
04.05.2022 08:31 | |
Beigetreten: 29.04.2022 Letzter Bes: 05.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hatte gestern noch Auswärtstermine. Gehe jetzt dran. |
Folgen Sie uns auf