26.12.2019 18:07 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal Ich Probiere nun schon seit einiger Zeit meinen Laderegler über Modbus mit der Logo auszulesen. Klappt nicht. Ich habe schon einige ansätze aus dem Forum hier Probiert und komme aber nicht an die Daten ran. Ziel ist es, die PV und Batteriedaten weiter zu verarbeiten um eine Sinnvolle Leistungsabnahme zu realisieren. Daten zu meinem Aufbau: Logo! 8. FS4 Laderegler Epever Tracer 4210 AN Schnittstellenmodul Waveshare RS485 to Ethernet Converter das Netzwerk läuft und ich kann mittels PC auf die Modbusdaten zugreifen. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Verbindung Konfigurieren soll und wie ich die Modbusdaten abrufen kann. Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar! Von Epever habe ich folgende Tabelle im Netz gefunden: Dateianhang1733_modbus_protocol.pdf (171 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rohrzange am: 12/26/2019 18:08:46benachrichtigung ein geschaltet |
|
26.12.2019 18:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 33491 Bewertung: (4162)
|
Bist du denn sicher, dass dein Konverter Modbus 485 zu Modbus TCP/IP konvertiert? |
26.12.2019 18:58 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Die Programmansätze heb ich derweil leider alle schon verworfen, weil nichts gepasst hat. Ich habe es über die LSC mit der Netzwerkprojektmetode versucht und danach über die Diagrammmodus Seiteversucht. Hier mal meine Ansätze: DateianhangTest Modbus.zip (125 Downloads) |
26.12.2019 20:01 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Ich habe mir jetzt die Webpage des Konverter´s nochmal angesehen. Ich habe die möglichkeit dort 5 verschiedene Arbeitsmodi einzustellen. Die da wären: UDP-Client; TCP-Client; UDP-Server; TCP-Server und HTTPD-Client. Wenn ich den umstelle auf TCP-Client, findet eine Kommunikation mit der Logo statt jedoch nur in richtung Laderegler. Die Antwort vom Regler bleibt aus. Dieses habe ich auch so beobachtet, wenn ich mittels Modbusscanner eine falsche Anfrage über den PC gesendet habe. DateianhangTest Modbus.pdf (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf