03.05.2012 17:14 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo Willi, häng' doch mal deinen Wiresharktrace hier rein. Gruß Kaulquappe |
04.05.2012 11:46 | |
Beigetreten: 08.02.2006 Letzter Bes: 09.08.2022 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo Hier ein einige angaben: TSEND FB 63 V 2.1 TRCV FB 64 V 2.2 TCON FB 65 V2.3 TDISCON FB 67 V 2.1 MODBUSPN FB102 V 3.1 TCP_COMM FB 103V 3 MOD_CLI FB104 V 1.5 CPU 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 V 3.1 Wireshark im Anhang SPS (IP:172.16.118.71) Koppelpartner (IP:172.16.118.200).1. Start SPS in SOPP 2. SPS auf RUN 3.Verbundungsunterbruch 4. Verbindung wider herstellen 5 SPS in STOPP 6 SPS auf RUN
DateianhangRunStopRun.zip (235 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: EleXier am: 04.05.2012 11:48 |
|
07.05.2012 11:29 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo Willi, endlich bin ich dazugekommen mich durch den Trace zu wühlen. Zwei Sachen konnte ich feststellen: zum Einen beantwortet der Kommunikationspartner das RST der S7 nicht und zum Anderen sendet die S7 eine Telegramm das irgendwie komisch aussieht. Da deine CPU einen ziemlich alten FW-Stand hat, empfehle ich als Erstes die CPU hochzurüsten. Den Download findest du hier. Ich hoffe, dass das mit deiner STEP7-Version passt. Fallsdas Hochrüstennicht hilft, wäre ein aktualisierter Trace sinnvoll. Gruß, Kaulquappe |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
21.05.2012 14:24 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Nur nicht verzagen Willi, das wird schon noch! Manchmal ist es zwar mühsam, aber bis jetzt hat mir noch jedes Modbusgerät geantwortet Gruß, Kaulquappe |
Folgen Sie uns auf