23.10.2023 10:07 | |
Beigetreten: 24.05.2018 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin noch ein Anfänger im Bereich SPS programmieren und bringe mir das zum teil selbst bei. Jetzt sitze ich vor dem Problem eine Modbus RTU Verbindung zum laufen zu bringen habe mir auch schon mit ein paar Youtube Videos ein wenig behälfen können. Leider komme ich aber jetzt nicht mehr weiter und weiß auch nicht wo mein Problem ist. Ich probiere eine Verbindung zwischen einer S7 1200 mit CM 1241 Modul und einem Temperatur und Feuchtesensor von der Firma Oppermann Regeltechnik zu verbinden. Im Grunde möchte ich nur Daten aus dem Sensor auslesen. Ich habe die beiden Bausteine MB_COMM_LOAD und MB_MASTER verwendet und habe auch auf beiden keine Fehlermeldung. Trotz allem bekomme ich keine Daten in meine Datenbank geliefert. Anbei mal mein Netzwerk und die Anleitung für den Temperatur und Feuchtesensor. DateianhangFiles.zip (68 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/24/2023 06:51:20Alle Anhänge als .zip Datei hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf