13.04.2023 05:33 | |
Beigetreten: 16.09.2022 Letzter Bes: 13.04.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Moin Ixo65, als Vorlage habe ich die Anleitung zum Datenaustausch mit zwei Sinamics V20 Antrieben via Modbus RTU mit dem Logo! CIM: LOGO! CIM - Modbus RTU Kommunikation mit SINAMICS V20 - ID: 109806055 - Industry Support Siemens Da wird aus einer Modbus-Adresse gelesen und auch in diese geschrieben. Die Daten werden allerdings in verschiedenen Variablen gespeichert. Siehe S. 11 im pdf-Dokument. Was wäre die Alternative? Die Frage ist, ist das automatisch Funktionscode 16 (0X10), wenn die ein Halteregister benutze? Beste Grüße einstweilen! |
13.04.2023 06:08 | |
Beigetreten: 16.09.2022 Letzter Bes: 13.04.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
ah, wer lesen kann ist klar im Vorteil .. da steht "Variables written with Functioncode 10". Nix von lesen . Siehe Bild im Anhang .. die aber leider hier in eine sehr geringe Auflösung konvertiert werden. Ansonsten nochmal hier als pdf, dort auf S. 17. ec_power_01doc1030_de-en_modbusgateway_v16_1_1.pdf (chainbox.io) |
13.04.2023 06:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33500 Bewertung: (4162)
|
Und wie sieht es aus, wenn du nur Lesen einrichtest? |
Folgen Sie uns auf