06.06.2021 17:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33262 Bewertung:
|
Dann kommt da der Wert 0 (8,407791E-45) vom Modbusgerät. |
06.06.2021 17:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33262 Bewertung:
|
Und wo ist die Verbindung zum Modbusgerät? |
06.06.2021 17:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33262 Bewertung:
|
Und die LOGO! mit der Geräteadresse ist die LOGO! mit der du jetzt rumspielst? |
06.06.2021 17:30 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
ja, genau |
06.06.2021 17:36 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Meinst Du das? |
06.06.2021 17:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33262 Bewertung:
|
Und da liest du nur ein IR-Register ein, nicht zwei (1 Word statt 2 Words). |
Folgen Sie uns auf