30.03.2024 15:26 | |
Beigetreten: 30.04.2023 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ein IO Link Master soll mit der Logo visualisiert werden. Dazu möchte ich die Daten via Modbus einlesen. Was mache ich da verkehrt? Und welche Bedeutung hat die IP Adresse Standard Gateway? Ich hab gefühlt alle YouTube Videos zum Thema geschaut und auch schon mit den Siemens Support kommuniziert, ohne Erfolg. Grüße, Dominik DateianhangIO Link.zip (70 Downloads) |
30.03.2024 15:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Was ist das für ein IO link Master? Schreibe mal Hersteller und Typenbezeichnung. |
30.03.2024 16:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Und was genau willst du lesen? |
30.03.2024 16:20 | |
Beigetreten: 30.04.2023 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Nein |
30.03.2024 17:26 | |
Beigetreten: 07.02.2022 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Ich habe auf You Tube einige Beiträge mit der Logo 8 und Modbus gesehen vielleicht hilft das. |
Folgen Sie uns auf