22.09.2010 11:02 | |
Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo Modbus TCP/IP bassiert auf Ethnernet also brauchst Du einen CP 341-1 und ein Zusatzpaket ModBus. Dort sind einige FB's enthalten. Gruß
|
22.09.2010 11:26 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Hallo, der CP 341-1 ist ein serieller CP, für Ethernet brauchst Du eineCP 343-1. Für ModbusTCP brauchst Du einen Ethernet-CP (der Lean geht auch) und das Modbus-Paket für Ethernet-CPs. Schau mal hier: www.siemens.de/s7modbus, da findest Du allgemeine Informationen und auch eine Demoversion. Sakura |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.09.2010 12:32 | |
Beiträge: 292 Bewertung:
|
HalloSakura danke klarer Tippfehler..... Natürlich 343-1 und nicht 341-1 Sorry
|
22.09.2010 12:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke für die Antwort, wäre vielleicht eine CPU 315-2PN/DP einsetzbar da brauche ich keinen CP? |
22.09.2010 22:57 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 960 Bewertung:
|
Hi Biker, Du kannst auch eine PN-CPU einsetzen. Da entfällt zwar der externe CP, aber ein Modbus-Softwarepaket brauchst Du trotzdem. Für PN-CPUen ist das Paket "OpenModbusTCP PN CPU" da. Wenn Du die Wahl hast, dann schlage ich die PN-CPU vor. Das ist hardwaremässig günstiger und auch das Softwarepaket ist günstiger als das für CPs. Der Wizard ist für die komfortablere Verbindungsprojektierung da und kann kostenlos gedownloaded werden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31535566. Wüstenräuber |
Zuletzt bearbeitet von: Wuestenraeuber am: 22.09.2010 22:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.10.2013 11:38 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Neue Frage gesplittet nach Kann ich anstelle des Modbus-Softwarepakets auch die Open-Version nutzen?. Gruss O_Moderator |
18.02.2016 12:34 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von mwendeln wurde in ein separates Thema mit dem Titel Geschwindigkeit bei einer Modbus TCP Verbindung beeinflussen gesplittet. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.08.2016 09:32 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von Hans-Peter-Meier wurde in ein separates Thema mit dem Titel Modbus TCP Server auf s7-1511-1PN, Setup fehlerhaft gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf