23.04.2023 14:10 | |
Beigetreten: 25.01.2020 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Da bin ich mal wieder. Mein Fazit nach langen Tests: Vergiss es. Huawei liefert die Werte zu unzuverlässig. Ich lese nur noch alle 6 Sekunden aus, was länger als das Mindestintervall ist. Aber dennoch kommen manchmal keine Antworen. Und zudem verliert der Dongle dann auch mal (wegen Überforderung?) die Verbindung zum Fusion-Solar Server. Du kannst eine Minimalkonfiguration im Anhang sehen. Da keine .snp Anhänge zulässig sind, habe ich den Anhang auf .txt geändert. Du müsstest nach dem Download also wieder den Typ auf .snp ändern. Dateianhanghuawei_modbus.txt (213 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf