04.09.2007 17:38 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Edy, man braucht auf jeden Fall das GSD File von der site: http://www.deutschmann.de/produkte/gw_detail.php?kat=1&id=13&list=download Dort gibt es auch Dokumentation und ein Starterkit. Wenn man die GSD Datei hat kann man die in der HW Config von STEP 7 importieren. Dort dann an das DP Master System der CPU anbinden und parametrieren. Es wird wohl auch Module geben die dann zyklisch gepollt werden. Die Daten müssen entsprechend an die E/A übergeben werden. Eine schöne Dokumentation kann unter: Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.4 gefunden werden. Viel Spaß J_Bell |
20.09.2007 07:33 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
dies ist zum glück bei uns nicht der fall. da wird auch noch in weiterbildung investiert. damit ist unsere firma ein hoffnungsschimmer für andere. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf