22.10.2015 13:25 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, das wird wohl so sein, da im S7 Projekt kein OB 100 programmiert wurde, mit dem irgendwelche Daten überschrieben werden. Ich habe mal das S7 Projekt angehangen. Ich denke, die Kommunikation erfolgt im FC1 (Aufruf FB90, DB90) Ich wüsste jetzt nicht, warum sich die Daten im DB90 nach Spannungswiederkehr ändern sollten? Wenn ich jetzt aber über den Anlauf OB 100 Daten im DB90 auf = 0 schreibe, dürfte der Motor nicht mehr anlaufen. Ich glaube wir haben ein etwas abgewandeltes S7 Projekt geliefert bekommen, was es auch als Beispielprojekt bei Siemens gibt? Kannst du mir sagen, welche Adressen im DB90 auf 0 geschrieben werden müssen, damit der Motor nach Netz Ein nicht unwillkürlich anläuft? Möchte nicht einfach alles auf 0 schreiben.. Gruß Eleu
PS: Oder im DB71?
Noch mal PS: Der in der HW-Konfig programmierte remanente Merkerbereich geht von MB0 - MB16 Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das für die Funktionen relevant ist. Im FC1 werden aus dem Mekerbyte 16 Merker verwendet...
DateianhangS7_Projekt.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.10.2015 13:34:09Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.10.2015 14:10:32 |
|
Folgen Sie uns auf