Industry Online Support
Technical Forum
27.02.2014 09:32 | |
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Hallo evil76, prinzipiell geht es schon ungefähr so, wie Du dir das gedacht hast. Der Ablauf hört sich sehr sinnig an. Du willst aber den Motor nicht schalten, Du willst ihn stufenlos regeln. Was Du dafür brauchst,ist ein Frequenzunrichter, z.B. SINAMICS. Der FU wird dann vom Analogausgang der LOGO! angesteuert. Im Programm brauchst Du dafür Bausteine, wie "Analogrampe" und "PI-Regler". Um Werte per Bedienung rauf und runter zu fahren, kannst Du einen Impulsgeber einsetzen um den Wert rauf und runter zu zählen. Alle genannten Funktionen hat die 0BA7 an Bord. Es gibt ein fertiges LOGO! Set, das Du aber auf Deine Anforderungen hin ändern müßtest. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23753479 Du solltest dazumit der LOGO! schon etwas Erfahrung gesammelt haben. Ich bitte Dich auch noch, Dir Gedanken um den Personenschutz zu machen. Kann der Arbeitsbereich im Betrieb von Personen betreten werden? Kann es dadurch zu Sach oder Personenschäden kommen? Hast Du mal eine Risikoanalyse gemacht? Aus Haftungsgründen würde ich hier sowieso einen Profi ran lassen, denn es handelt sich offensichtlich um keine Anwendung aus dem Privatbereich. Hoffe Dir geholfen zu haben, Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: allmächt! am: 27.02.2014 09:34 |
|
Folgen Sie uns auf