25.02.2016 18:27 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bekomme die Steuerung einfach nicht hin. Erklärung zur Steuerung: Der <Sauglippe/Endschalter/oben> ist in Normalstellung aktiviert(Sauglippe oben). Wenn der Saugmotor eingeschaltet wird, soll der Sauglippenmotor aktiviert werden(Sauglippe fährt nach unten), bis der <Sauglippe/Endschalter/unten> aktiviert wird. Beim runterfahren der Lippe wird der <Sauglippe/Endschalter/oben> deaktiviert. Wenn ich nun den Saugmotor deaktiviere soll die Lippe wieder in die Ausgangsposition fahren(also nach oben). Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben. Gruß Andreas DateianhangSaug1.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hicki am: 25.02.2016 18:30:07Zuletzt bearbeitet von: Hicki am: 25.02.2016 21:53:18 |
|
25.02.2016 19:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33418 Bewertung: (4147) |
Dann schau mal, ob dir das zusagt. Ist aber nur die Grundschaltung ohne Endschalterüberwachung.
DateianhangSaug_V2.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 19:34 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Einfach nur Perfekt. Vielen Dank |
25.02.2016 19:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33418 Bewertung: (4147) |
Gern geschehen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 20:24 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Jetzt habe ich die Schaltung in meine Hauptschaltung integriert, wieder ein Problem. Es gibt ein Haupttaster der der mehrere Funktionen hat: 1. x drücken - Saugmotor starten 2. x drücken Cleanerpumpe starten 3. x drücken Pausen-Modus 4. x drücken alles geht weiter 5. x drücken Saugmotor und Cleanerpumpe aus(hier sollte auch die Sauglippe hochfahren Es ist ja jetzt so, dass die Sauglippe schon im Pausen-Modus hochfährt. Hätte ich schon vorhin besser erklären sollen. Tut mir Leid. Kannst Du mir bitte noch einmal helfen? Gruß Andreas Ps.: wie bekommt man eine eMail wenn eine Antwort auf ein erstelltes Threat kommt? DateianhangReinigung V1.zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hicki am: 25.02.2016 20:38:48 |
|
Folgen Sie uns auf