22.12.2021 13:23 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 3938 Bewertung:
|
Hi, schau Dir mal den folgenden Beitrag an - hier findest Du unter Abschnitt 3.4 die Classic Panels Images. Image-Downloads für HMI-BediengeräteDie Bediengeräte-Image-Dateien sind auch im Installationsordner von WinCC flexible unter "WinCC flexible Images" zu finden. Gruß, Towome |
|
|
23.12.2021 10:57 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo InduETI Installationsdatenträger kann man sich auch hier herunterladen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757233 Generell benötigt man für Pack&Go auch eine Prosave installation. Hiermit kannst du ja nachsehen welche Image Datei auf dem Panel installiert ist (kann man auf dem Panel auch nachsehen). Wenn ein OS Update gemacht werden muss, muss ja auch Prosave installiert sein, ohne geht das sowieso nicht. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf