08.09.2008 15:58 | |
Beigetreten: 08.02.2006 Letzter Bes: 09.08.2022 Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo KlebespeziDanke für Antwort.Alles richtig was Du schreibst.Hat mein Arbeitskollege beim download auf PLCSim die auf die Auswahl Box der Adresse mal zB. die Adress 121 angegeben kommt dise Abfrage der HW- Zugehörigkeit nicht mehr.Beim download erhalte ich dann nur noch die Fehlermeldung „MPI Partner nicht Online“ oder so endlich.Jetzt aber festgestellt das ich die MPI-Adresse in PLCSim beliebig ändern kann. Der download funktioniert immer.Das Problem wurde vermutlich mit S7V5.4 SP3 behoben.Bleib nur noch, was ist, wenn ich auf eine Echte Steuerung Bausteine aus einem Ordner ohne HW downloaden möchte. Noch zu testen. Bis jetzt kam keine neu Abfrage auf welche Steuerung, wenn ich aus diesem Ordner schon mal ein download durchgeführt habe. |
Folgen Sie uns auf