18.06.2024 11:23 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 3010 Bewertung:
|
Hallo InduETI, wenn Du auf Deinem Panel bereits die Image-Version V19, Update 1 (das Update 2 verspätet sich leider) installiert hast, dann solltest Du Dich mit dem Problem an den technischen Support wenden. Die primäre Ursache für den Neustart ist sicher auch im TraceViewer zu finden, doch ist das eher eine Aufgabe für Siemens selbst. Viele Grüße |
18.06.2024 11:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung:
|
Das Update 2 wurde doch schon im Mai veröffentlicht, oder liege ich da verkehrt? TIA Portal V19 UpdatesStatus 06/2024: TIA Portal V19 Update 2 / S7-PLCSIM V19 Update 1 Diese Updates sind für folgende Produkte im TIA Portal gültig
|
Folgen Sie uns auf