26.02.2024 12:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung: (472)
|
Hallo Fabian, pauschal beantworten lässt sich Deine Frage leider nicht. Grundsätzlich ist ein BMP-Bild in dieser Größe nicht gerade klein. Wenn das Projekt dann noch mehrsprachig ist, wird das Bild auch mehrfach am Gerät abgelegt. Grundsätzlich solltest Du Dein System aktuell halten. Im Falle von WinCC Unified V18 sind aktuell die Updates 3 für Engineering und Panel verfügbar. Sollte es mit aktuellem System auch noch Schwierigkeiten geben, solltest Du eine Support-Anfrage stellen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf