18.07.2024 06:03 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 24.01.2025 Beiträge: 14651 Bewertung: (1825)
|
Hallo InduETI X1 und X2 sind quasi zwei Netzwerkkarten im Panel (ähnlich zu zwei Netzwerkkarten in einem PC). Beide können für die meisten Dienste verwendet werden. soweit ich weiß kann man kein Routing zwischen den Schnittstellen machen. Infos gibts im Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109826164/142528149131 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109826164/174473213451 Und wie bei Netzwerkkarten in einem PC sollte diese auch nicht im gleichen Subnet mit den IP Addressen sein. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf