02.12.2010 12:57 | ||
Beiträge: 3609 Bewertung:
|
Import einer technischen Frage eines Benutzers
|
|
03.12.2010 09:41 | |
Beiträge: 316 Bewertung:
|
HiImport-User-1, mir bekannte, die dich interessieren könnten, sind folgende: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27832836 - PFD, PFH und das Proof-Test-Intervall http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16818490 - MTBF Leider ist in keinem der angegebenen Links die 151-8BF01-0AB0 nicht enthalten. Üblicherweise haben die Nachfolgebaurguppen dieselben Werte oder besser. In deinem Fall vergleichbar mit den Werten der 151-8BF00-0AB0. Diese ist in den Tabellen enthalten! |
Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 03.12.2010 09:42 |
|
03.12.2010 11:51 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 302 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Unter der Beitrags-ID 27832836 ist die neue F-CPU noch nicht aufgenommen. Mit Hilfe des kostenlosenTools SET kann man aber die neue CPU finden. Sie hat übrigens die gleichen Sicherheitskennwerte wie die 8BF00. Hier ist der Link zum SET: http://www.automation.siemens.com/mcms/safety-integrated/de/maschinensicherheit/safety-evaluation-tool Zu beachten ist, dass für eine sicherheitstechnische Betrachtung der Komponente der MTTFd-Wert notwendig ist. Bei unseren zertifizierten Komponenten für die Sicherheitstechnik geben wir diesen MTTFd aber nicht an, da dieser Wert lediglich nur ein Zwischenergebnisdarsetellt. Letzendlich relevant sind Wertewie der PFHd-, der PFDd-, der SIL- und der PL-Wert. Ihr SET-Team |
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf