16.07.2017 23:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Hallo, Nun zurück zum problem. Ich habe das gleiche problem. Nur bei mir sprigt, nach eingabe mit enter oder mause click, step 7 nach der letzten geöffnet Fenster. Auf der alte laptop mit Windows 10 32bit step 7 v5.5 keine problem. Jets mit der neue laptop Windows 10 64bit war das problem da. Habe jetz V5.6 installiert. Und sehe gleiche problem. Nach eingabe von operander in symbolen venster sprung nach der letste geöfnete fenster. Also keine hacker problem. Nur wer macht das peroblem. Windows oder Step 7. Wer kan da helfen Gruss Gerrie Sorry fur das Deutsch. Habe mein bestes gegeben aber bin und bleibe Hollander. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 17.07.2017 11:30:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.09.2017 15:04 | |
Beigetreten: 18.04.2009 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? Gruß Wolfgang |
25.01.2018 14:10 | |
Beigetreten: 07.04.2016 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Gibt es bereits eine Lösung für das Problem? |
30.01.2018 14:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Find das HF nicht... Link? |
Folgen Sie uns auf