27.03.2023 11:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (145)
|
1-phasige SITOP Stromversorgungen Die 1-phasigen Geräte besitzen eine interne Sicherung. Es ist nicht notwendig diese gesondert an der Eingangsseite abzusichern. Eine zusätzliche externe Sicherung an der Eingangsseite dient dem Leitungsschutz. Bei erhöhten Anforderungen an die Kurzschlussfestigkeit (100 kA) wird empfohlen, Siemens-Schalter aus der Reihe 3RV2 einzusetzen. Bei 1-phasigen Geräten werden die drei Pfade des Leistungsschalters 3RV2 in Reihe durchgeschliffen. 3-phasige SITOP Stromversorgungen Die 3-phasigen Geräte besitzen keine interne Sicherungen. Es ist notwendig, diese an der Eingangsseite abzusichern. Die zusätzliche externe Sicherung an der Eingangsseite dient dem Geräte- und Leitungsschutz. Weitere Informationen stehen im SiePortal Beitrag: Wie sichern Sie SITOP Stromversorgungen an der Eingangsseite ab? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf