04.04.2022 12:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33367 Bewertung: (4138)
|
Auch ein ähnliches wird kaum vorliegen. |
04.04.2022 13:26 | |
Beigetreten: 04.06.2019 Letzter Bes: 04.04.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ja, der Antrieb verfügt über interne Endlagenschalter. Das Signal kann also statisch sein. |
04.04.2022 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33367 Bewertung: (4138)
|
Im Anhang mal ein Vorschlag. Die Zeit für einen Schliessvorgang (+ x Sekunden Sicherheit) muss dann im Block B011 angepasst werden. DateianhangFenstersteuerung_0BA8.Standard.zip (178 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/04/2022 14:03:55Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/04/2022 14:05:04Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/04/2022 14:29:46Anhang getauscht |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf