28.03.2012 21:18 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176)
|
Hi Anschliessend solltest di die PLC urlöschen. Siehe hierzu das --> Inbetriebnahme-Handbuch "IADC" Kapitel 5-42 und 5-43. Wichtig:Das genaue Zeitliche einhalten des S4-Schalters ist wichtig. Zum Test ob erfolgreich --> S4 auf 0 drehen --> "PR" sollte nun grün blinken. O.K. Nun Schalter S3 und S4 auf 0 drehen --> Hauptschalter aus/ein. Nun sollte die MMC100 ohne Fehler hochlaufen und die Achsenn X1,Y1,Z1,A1 anzeigen. (Das sind die Standard-Maschinendaten /Standard-Achsen) Soweit alles O.K. ? Ja, Einlesen der NCK-Daten. Einlesen der PLC-Daten. Fertig. Und nun VORSICHTIG die Maschine und funktioen Testen. Gruß Karl |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf