30.05.2011 06:06 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 3020 Bewertung: (1054) |
Hallo Steffek ich kann leider nicht aus Erfahrung sprechen, habe aber ein paar Ideen und Hinweise: Erstmal, die "Adressbereiche von OP´s/TP´s" sollten nicht das Problem sein da HMI's keinen E/A Bereich in der HWkonfighaben (es sei denn man benutzt die "Direkt Tasten",und selbst wenn wird Step 7 schon aufpassen keine E/A Doppelvergabe zu machen). HMI's sind allerdings sogenannte "Class 2 Masters", d.h. sie nehmen am Profibus Token handling teil (z.B. die SPS ist fertig mit Ihrem Profibus scan, gibt den Token ans HMI was jetzt seinen Datenaustausch macht und dann den Token weiter gibt). DIESES FAQ sagt jetzt dasMultimasterkonfiguration nicht erlaubt ist bei CIR und eventuell(reine Vermutung) wird bei CIR Einsatz deshalb einfach nicht der Token von der SPS an andere Master weitergegeben(und ohne den Token zu bekommen, haben die HMI's keine Chance mit der SPS zu reden). Wenn Du einen Busanalyser hast koenntest Du das ganz einfach feststellen ob Token handling existiert oder nicht. Ansonsten mal bei Siemens Service & Support nachfragen ob HMI's bei CIR erlaubt sind (und lass uns bitte die Antwort wissen). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf