26.08.2010 12:17 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Enrique, um ehrlich zu sein, ich hab verstehe nicht ganz so viel von SINAMICS, aber ich habe mal einen Kollegen gefragt und er hat mir die folgenden beiden Links als Beispiel gegeben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29157692 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078757 Mein Bauchgefühl sagt aber das ich nicht wirklich glaube das dies die Lösung für diese Frage ist. Ich glaube zu wissen das diese CBE20 Baugruppen die DP Slave Module für die SINAMICS Baugruppen sind. Wenn dass stimmt möchtest Du wahrscheinlich über einen Master Class 2 auf die Baugruppen zugreifen um zu parametrieren. Nun bin ich mir leider auch gar nicht sicher ob das Teleservice Modul von dem Du sprichst der TS Adapter ist, falls ja, bezweifle ich das Du über diese Konstellation Zugriff auf die SINAMICS bekommst. Ich fürchte der TS Adapter braucht aktive Stationen als Ziel. Hast Du noch andere Schnittstellen an der SINAMICS? Vielleicht Ethernet? Da könnte man auch über Telefonleitung arbeiten. Viele Grüße J_Bell ----------------------- Dear Enrique, to tell you the truth, I am not really deep into SINAMICS , but I recently talked to a colleague of mine who is more into this subject. He recommended to me these two links: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29157692 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078757 But somehow I feel that these information’s are not the answer to your questions. I think I know that the CBE20 modules are the DP Slave modules for the SINAMCIS. If this is the case you may like to connect to the modules by the use of Master Class 2 Services. Sadly I am not sure if the TS Adapter you talked about supports this, actually I even doubt that this configuration will work. I think the TS-Adapter requires active stations to talk to but this is just my feeling. Is it maybe possible to connect to the SINMAICS by other interfaces, like Ethernet? This way a solution by a dial in / out Router with a modem would work. Just to think about. Best regards J_Bell |