21.04.2019 09:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ja das läuft über einen grossen Trafo. Eingangs- und Ausgangsspannung am Trafo stimmen und die 3x168VAC stimmen mit der BA überein die auf den Gleichrichter gehen. Hier bekomme ich immer einen Fehler wenn ich Bilder hochladen will, habe ein google drive eröffnet. [snip] Vielleicht kannst du mir sagen von was du genauere Bilder brauchst. Ich habe diverse BAs zur Hand aber die sind für mich recht unübersichtlich aufgebaut. Die meisten Angaben finde ich in dieser hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21913802 Die Typenschilder an den Motoren sind leider nicht so das man sie sehen kann, ich müsste die ganze Maschine zerlegen bzw. jeden Motor ausbauen. PS: auf der Seite 2-7 sind die Ein- und Ausgangsspannungen zu sehen. Ich werde heute noch schauen ob die Freigabesannung Pin9-19 bei G0-X121 von 24V vorhanden ist. Kann mir aber nicht vorstellen das keine der LED leuchtet nur weil keine Freigabe da ist, dann würden die doch eher einen Fehler anzeigen. Gruss Flo DateianhangCortini-20190424T043658Z-001.zip (420 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: flomech am: 21.04.2019 09:35:12Zuletzt bearbeitet von: flomech am: 21.04.2019 09:40:48Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 24.04.2019 06:41:06Link als Anhang hinzugefügt. Anderen Link optimiert. |
|
21.04.2019 10:49 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Seit Freitag gibt es offensichtlich im ganzen Forum Probleme, irgendwelche Dateien hochzuladen. Deine Bilder und der Link waren schon hilfreich, noch hilfreicher ist eventuell der nachfolgende Link mit der deutschen Anleitung. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/21913802 Was den erwähnten Kauf deiner Komponenten betrifft, solltest du wissen, dass viele Eigenschaften des Umrichters über Brücken und zum Teil auch durch Austausch von Bauteilen eingestellt werden. Dafür musst du dich in die komplette Anleitung einarbeiten, denn dort stehen alle Möglichkeiten drin. Ich beziehe mich im Folgenden auf die Seitennummer dieser PDF-Datei. Auf Seite 23 ist schon mal eine gute Liste mit den Spannungsangaben zu den Klemmen. Auf Seite 52 steht, wie man einen Störspeicher zurücksetzt. Ab Seite 33 ist eine Einschaltprozedur beschrieben. Auf Seite 59 sind Störungen beschrieben, da werden auch Sicherungen aufgezählt. Ab Seite 62 sind gute Blockschaltbilder für einen Elektriker. Solltest du jetzt konkrete Fragen an mich haben, dann beziehe dich auf diese PDF-Datei. Pauschalantworten für defekte Teile gibt es nun mal nicht. Alle Sicherungen prüfen, alle angegebenen Spannungen prüfen usw. M.f.G. Scorp |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 21.04.2019 12:41:30Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.04.2019 12:20:49Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf