23.11.2018 13:01 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Ich ´versuche schon seit tagen folgende Verknüpfungen her zustellen. einmal vom EG -I16/NQ3 nach OG -NI2 zweite EG -I12/NQ2 nach OG -NI1 dritte EG -I11/NQ1 nach Rollo NI1 vierte Rollo -NQ1-Q15 nach EG -NI1 leider ohne erfolg habe jetzt schon viel im netz und hier gelesen aber ich verstehe es immer noch nicht vielleicht kann mir ja wer Helfen ich packe mal das Programm in den anhang schon mal danke im vorraus mfg nils DateianhangLogo EG 2018-11-23.zip (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 24.11.2018 17:40:50Überschrift editiert. |
|
23.11.2018 14:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Und weil das so nicht geht, wie zuvor beschrieben, macht man das nur über Netzwerkverbindungen mit einem Client und zwei Servern. Im Anhang ist dein Programm mal abgeändert, so wie es funktionieren könnte. Mach vorher aber Sicherheitskopien vom Istzustand. In der Simulation lasst sich in Logo 192.168.0.1 Eingang I12 einschalten, der dann in Logo 192.168.0.2 als V101.3 auch an geht. Ich wusste nicht, was genau du hin- und herschicken willst. Im geänderten Programm hast du in Logo 1 Zugriff auf den Status aller Ein- und Ausgänge der anderen beiden Logo's. In Logo 2 und Logo 3 kannst du jeweils den Status von allen Ein- und Ausgängen der Logo 1 abfragen. Rein theoretisch fehlt noch der Querverkehr zwischen Logo 2 und Logo 3, falls erforderlich. Das würde man auch noch ergänzen können. M.f.G. Scorp DateianhangLogoV2 20EG 202018-11-23.zip (59 Downloads) |
23.11.2018 15:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Hier mein Lösungsvorschlag. Ich nutze zwei UDFs, damit kein man 15 digitale Signale in einem Wort übertragen. Und da ist es egal, ob es sich einen digitalen Eingang, digitalen Ausgang oder ein anderes digitales Signal handelt. Ich habe die drei Einzeldateien in ein Netzprojekt (erstellt mit LSC V8.0) importiert. Dateianhang3x0BA7-Projekt.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.11.2018 15:29:01Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.11.2018 15:32:29 |
|
Folgen Sie uns auf