26.06.2023 15:30 | |
Beigetreten: 11.02.2023 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Guten Tag Allerseits Ich habe ein Netzwerk mit 4 LOGO vom Typ 8.3. Sie haben alle in etwa das gleiche Programm, es geht darum ein RWA Fenster zu bestimmten Zeiten für verschieden lange Intervalle zu öffnen. Eine LOGO hat an einem Analoge-Eingang ein Signal eines PT100 Temepratursensor und an einem Digital Eingang ein binäres Signal des Regenwächters. Diese Logo funktioniert seit gut 3 Wochen einwandfrei. Nun wollte ich die Anlage erweitern und noch 3 zusätzliche LOGO in einem Netzwerk einbinden und über das Netzwerk mit dem Analogwert des Temperatursensor und dem Regenwächtereingang versorgen. Ich habe ein Netzwerkprojekt angelegt und ein LOGO nach dem anderen ausgewählt und die vorgeschlagenen IP Adressen verwendet. Das erste LOGO hatte schon von Beginn weg als es noch nicht im Netzwerk war die 192.168.0.2. Die folgenden LOGO haben dann die 3, 4 und 5 bekommen. Die LOGO und auch den Mac habe ich über einen D-Link switch verbunden. Das hochladen der Programme funktionierte einwandfrei. Auch in der Netzwerkansicht sind die LOGO nicht mehr mit Fragezeichen sondern mit einem grünen Hacken sichtbar. Im Programm habe ich den Ai1(I7) direkt mit dem NAQ1 verbunden. Diesen wiederum mit dem NAI1 des nächsten LOGO und von diesem NAI1 direkt zum Analogen Schwellwertschalter. Das gleiche habe ich mit dem digitale Eingang gemacht. Das Programm ist ursprünglich im Diagrammodus erstellt worden und dann im Netzwerkprojekt in die LOGO'S kopiert und angepasst. Muss ich die LOGO als Master und Slave konfigurieren? Mittlerweile verlangt die erste LOGO nach dem Admin Passwort, was ich nie eingerichtet habe. Irgendwo ist der Hund drin, was sehr schade ist, da doch schon Zeit und Geld investiert wurde. Kann jemand helfen? Danke und Grüsse Werner DateianhangLOGO RWA.pdf (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 06/26/2023 16:53:36 |
|
26.06.2023 16:54 | |
Beigetreten: 11.02.2023 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Das mit dem Zip habe ich nicht hin gekriegt, daher das Schema im PDF.
DateianhangProject_test.zip (145 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 06/26/2023 16:55:18Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 06/26/2023 17:11:22 |
|
26.06.2023 17:14 | |
Beigetreten: 11.02.2023 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ich versuche es. das 4_20.5.23 ist ein lsc, das Project_test ist ein Netzwerkprojekt.
Dateianhang4_20.5.23_n.zip (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf