10.09.2021 08:39 | |
Beigetreten: 21.10.2020 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Gebiet und habe die Aufgabe bekommen ein System aufzubauen, welches aus einer S7-1212 FC Steuerung, ET200 SP Modulen, einem Mobile Panel KTP900 F besteht. Diese sind, wenn ich es richtig verstanden habe über Profinet verbunden. Ich benötige aber zusätzlich ein HBM TIM-EC Schnittstellenmodul, auf dessen Weboberfläche ich über Ethernet (TCP/IP) mit einem Desktop-PC zugreifen kann. Des Weiteren soll ein Netzwerkdrucker verwendet werden, um vom Mobile Panel Protokolle auszudrucken, wie in dieser Anleitung beschrieben: HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren und Zugriff auf ein NAS oder eine... - ID: 92346478 - Industry Support Siemens Meine Frage ist: Wie muss ich mein Netzwerk aufbauen, damit der Drucker vom Mobile Panel erreicht werden kann, da ja das Profinet- und Ethernetnetzwerk getrennt sind. Vielen Dank für eure Hilfe :D |
Zuletzt bearbeitet von: Cl0ckm4n am: 09/10/2021 08:40:27Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/10/2021 09:10:02Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf