Industry Online Support
Technical Forum
03.07.2013 09:49 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo schtrix, in der Regel muss für das Auslesen eines Netzwerkausgangs von Seite des HMI Panels ein Merker dazwischengelegt werden. Anbei ein Beispiel mit Code für LOGO! und TIA-Portal wo genau das implementiert wird. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 Schaus dir an. Gruß, KM_AS |
03.07.2013 10:01 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, Wenn du Daten von LOGO! nach HMI überteragen möchtest, dann geschieht dies folgender Massen: DI, DQ, M über direktaufruf im HMI AI, AQ, nur über FB-Parameter (z.B. AI --> Analogverstärker --> Parameter VM-Tabelle) FB-Parameter über Parameter VM-Tabelle (Extras/Parameter VM-Zuordnung) Schau dir mal das Beispiel von Siemens an, da ist das auch erklärt. Hoffe das hflt dir. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf