05.08.2018 14:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Nochmal zum Thema NI1 und NI8: Mit START (NI1) steuerst du den Triggereingang an. NI1 wird in deinem Programm (bzw. HMI) nur rückgesetzt, wenn du STOP betätigst. Das bedeutet, deine Funktion bleibt solange eingeschaltet, bis STOP gedrückt wird, also unter Umständen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Die Ausschaltverzögerung kann nicht zur Funktion kommen, da sie mit Drücken von STOP sofort rückgesetzt wird. Zum Vorführen habe ich im LOGO!-Programm eine Flankenauswertung hinter NI gesetzt. DateianhangNI1+NI8_Online_2.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.08.2018 16:08:05 |
|
05.08.2018 20:42 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ok, grenzen wir das Problem mit den NIs ein und nehmen den einfachsten Schaltungsteil. Logo-Schaltung und HMI konfiguriert wie von Dir beschrieben im PDF und Deinen Emails. HMI Projekt letzter Stand siehe Beilage, ebenso das Logo-Projekt: Stufe5a Bild: Spezial: Obere Schalter (Normal, Reduz). HMI-Variablen: fridgeBatLimitOvr... Logo-Schaltungsteil: rechte, untere Seite, rechts unten. Ergebnis: Funktioniert nicht, die NIs schalten nicht hoch. ABER: Wenn ich genau diesen und nur diesen Schaltungsteil in einem frischen Logo-Projekt exakt nachbaue, siehe Beilage "test.lsc", dann funktioniert es wie gewünscht. Das HMI-Projekt ist für beide Szenarien das gleiche. Ich gehe daher davon aus, dass das HMI und die Logo-Schaltung eben korrekt ist, aber irgendwas in meinem "vollen" Logo-Projekt stört. Die Frage ist was...
DateianhangNI-Problem-4.zip (57 Downloads) |
06.08.2018 00:53 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Hallo Ich habe die angesprochenen NI's auch mal getestet und ebenfalls keine Probleme festgestellt. Im Anhang noch der Video beweis. Bei NI 9 & 10 habe ich noch eine Flankenauswertung dazwischen geschaltet damit auch die Cursertaste Funktioniert. Wenn es bei dir wirklich nicht geht kann das an der zusätzlichen Verbindung zum Mod-Bus liegen ? Gruss Oliver DateianhangNI-Problem-4.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf