16.02.2020 20:32 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo, nochmals als vielen Dank. Habe jetzt alles neu geschrieben und die Netzwerkadressen angepasst. Es läuft fast alles und die Funktionen habe ich mittlerweile auch fast alle verstanden. Auch mit dem Dateityp Int funktioniert es. Das einzige Problem was ich jetzt habe, das ich keinen Netzwerkeingang schalten kann. Q2 kann ich direkt am HMI ein/ausschalten. Da ich aber mit einem UND block arbeiten muss, der einerseits am HMI geschaltet und über einen Digitalen schließer betätigt wird, benötige ich wahrscheinlich einen Netzwerkschalter. Diesen habe ich zum Testen mal angelegt: Ni1 V0.0 an Q3 mit der Variable Lüfter Netzwerk Schalter Bool 0.0. Leider kann ich diesen nicht am HMI schalten. Bitte schaut einmal rein, was ich wieder falsch gemacht habe. Gruß Roger ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangOfen Steuerung.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/17/2020 07:45:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.02.2020 21:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33523 Bewertung:
|
Hier mal ein kleines Info über die Adressierung im VM Speicher.
DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.02.2020 21:14 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Danke hat alles funktioniert |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.02.2020 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33523 Bewertung:
|
Freut mich für dich.... |
Folgen Sie uns auf