06.10.2020 18:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33528 Bewertung:
|
Im Anhang das geänderte Projekt. Der eigene Generalschalter der beiden LOGO!s wird an die jeweils andere LOGO! übergeben. DateianhangNetzwerk1_Test1_mit_ixo65_V3.zip (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.10.2020 19:04 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Vielleicht so dass ich an jedem Taster den ich möchte das einrichten kann? Wäre das ein großer Aufwand? |
06.10.2020 20:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33528 Bewertung:
|
Nein. Die hat LSC sich schon selbst eingestellt. Wenn du auf die Verbindungslinie doppelklickst, öffnet sich die Verbindungstabelle und du kannst alles sehen. Auf welche Daten von wo nach wo übertragen werden. Im Anhang ein Bildschirmvideo, welches das Prinzip zeigt wie man eine solche Verbindung erstellt und die Daten einträgt sowie die Datenflußrichtung. DateianhangVerbinden_zweier_LOGOs.zip (148 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf