20.01.2021 14:31 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Für diverse Haus-Funktionen werden 5 vernetzte Logos betrieben. Die Logos 1-4 haben FW-Stand V1.08.02. Die 5. Logo wurde später nachgerüstet und hat FW-Stand 1.82.01. Parallel hängen 3 Logos mit FW-Stand 1.83.01 für Testzwecke am Netz. 1. 1 In der Netzwerksansicht erscheint im TDE ein rotes Fragezeichen. Bei den Funktionen konnte ich keine Einschränkungen feststellen. Das TDE ist real für die Anlage mit den 5 Logos vorhanden. Aber auch das virtuelle TDE funktioniert. 1.2 Der gleiche TDE Effekt tritt am Testprojekt auf. Bei diesem wird das TDE nur virtuell betrieben. Muss das virtuelle TDE in der Netzwerksansicht hinzugefügt werden? Auch wenn ich das virtuelle „Testbetriebs- TDE“ in der Netzansicht lösche, bleibt das rote Fragezeichen im Steuerungsverbund „5/5- TDE“ 2. Von Anfang an ist die Logo 5 in der Netzwerksansicht mit einem orangen Display dargestellt. Warum? Was könnte die Ursache sein? Dateianhang2021 01 20 Logo Fragen.pdf (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: HeißerDraht am: 01/20/2021 14:32:34Zuletzt bearbeitet von: HeißerDraht am: 01/20/2021 14:44:30 |
|
20.01.2021 14:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Das rote Fragezeichen sagt, dass das im Netzwerkprojekt eingefügte TDE online nicht erreichbar ist.
DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe 2019_03 V8.2.1 Seiten 46-48.pdf (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf