07.05.2014 13:29 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (7)
|
Mit Version 13 von WinCC im TIA Portal ist es möglich eigene Styles für die Gestaltung der Oberfläche zu erstellen. Mit dem neuen Style-Editor erstellen Sie ihr eigenes Corporate Design auf Knopfdruck. Hierzu bieten wir ein Applikationsbeispiel mit detaillierter Beschreibung und zusätzlich kostenfreie Beispiele von Siemens zum Download. Diese können ganz einfach in jedes bestehende Projekt integriert werden. Probieren Sie es aus: Design-Standards für HMI Bediengeräte erstellen und verwenden Haben Sie auch einen ausgefallenen, bewundernswerten und interessanten Style erstellt? :) Dann teilen Sie ihn doch gleich hier im Forum ... |
Zuletzt bearbeitet von: FAQ-Expert am: 12.05.2014 15:16Zuletzt bearbeitet von: FAQ-Expert am: 08.05.2014 07:46Zuletzt bearbeitet von: FAQ-Expert am: 07.05.2014 13:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.05.2014 10:16 | |
Beigetreten: 25.05.2012 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 16 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ich habe mal etwas gespielt und würde sagen man könnte das wohl eher als interessant bezeichnen :-). Für alle die mal den Chef schocken wollen DateianhangD:\Work\Projekte\SW\LiLaLaunebaer.zip (854 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.05.2014 15:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136) |
Hallo zusammen, ich habe auch mal gespielt ... Ich trinke gern dieses Pilsner Urquell zum Feierabend, daher mal meine ersten Versuche mit den Styles. Echt eine tolles Feature an dem sicher noch weiter optimiert wird! Gruß Manfred DateianhangD:\Pilsner.zip (480 Downloads) |
23.06.2014 10:43 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin, ich habe die Designs ins TIA Portal V13 integriert kann diese aber nicht auswählen.Soll bedeuten in der Projektbibliothek sind die Designs drin, ich weiss aber nicht wie diese nun verwenden können. Die Designs die Standardmäßig integriert sind, kann man ja, s. Screenshot, links auswählen. Wenn ich dort hinzufügen wähle kann ich aber keins der neu implementierten Design auswählen, ich kann hier ein neues erstellen. Wie kann ich mit den neu integrierten Designs arbeiten? Und kann auch in einem TP1500 ein anderes Design verwendet werden? DateianhangHMI_Designs.pdf (579 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ninja2602 am: 23.06.2014 10:54 |
|
23.06.2014 11:32 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136) |
Hallo Ninja2602, verändern kannst du deinen Style unter dem Gerät > Runtime Einstellungen > Allgemein. Hier musst du die Checkbox für den "Standardstil des Projekts" entfernen und findest in der Auswahl "Stil des Bediengeräts" deine importierten Design/Stylevorlagen. Wenn du hier einen auswählst wird dieser für das Bediengerät übernommen. Schau doch einfach mal in die Dokumentation, welche bei der Applikation zu finden ist: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/91174767 Gruß Manfred |
Folgen Sie uns auf