Industry Online Support
Technical Forum
28.09.2012 14:21 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo TS Adapter IE Basic Anwender, auch für den TS Adapter IE Basic steht aktuell ab 28.09.2012ein neuesFirmware-Update (V1.0.2)als Download zur Verfügung. Das FW-Update ist fürTS Adapter IE Basic mit der SiemensBestellnummer 6ES7972-0EB00-0XA0 relevant. Hier der Link zum entsprechenden Beitrag im Siemens Online Support. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63969734 Informationen zu den Erweiterungen und Änderungen in der Firmware V1.0.2 sind im Beitrag beschrieben. Ich denke, die Aktualisierung der Firmwarelohnt sich. Haltet euere Hardware immeraktuell. Also drauf mit dem Firmware Update. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf