11.11.2016 10:51 | |
Beigetreten: 18.05.2007 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Besten Dank das du dir die Mühe gemacht hast. Die Karte ist aber ne SD, keine SDHC oder? |
11.11.2016 16:02 | |
Beigetreten: 18.05.2007 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
aha, ok, wusste nicht das das auch geht .... merci ;-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2016 16:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082)
|
Was mir noch einfällt.... Ist das Programm mit einem Passwortschutz versehen? |
Folgen Sie uns auf