06.02.2015 07:43 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung:
|
Guten Morgen ixo65,
auf welche Anzeigen bezieht sich die Frage / das Feedback?
Ich sehe in der Übersicht das rote Ordnernsymbol und in der Konferenz mehrere Themen mit ungelesene Beiträgen. Passt bei mir, ich habe aus der LOGO! Konferenz aktuell nur wenige Diskussionen aufgemacht. Auch unter den neuen Themen wird mir korrekt angezeigt, was ich gelesen habe und was nicht.
Außerdem werden in der Übersicht 7 Themen als aktuell angezeigt, ... diese sind genau die 7, die seit dem 02.02 neue Beiträge bekommen haben. Screenshot anbei (Punkte 1 und 2).
Das aktuellste Thema aus der LOGO!-Konferenz sehe ich auch unter den neuen Themen (Screenshot Punkt 3) beide Male als ungelesen markiert.
Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
06.02.2015 09:05 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung:
|
Hallo ixo65,
danke für die zusätzlichen Informationen.
Bei den beiden Themen im grünen Kästchen: LOGO!8 + CMR2020 und Sensor für Detektion Gartentür offen/geschlossen (mit LOGO) kann ich es nachvollziehen, dass diese gestern "nicht sichtbar" waren. Eines wurde heute morgen erst gestartet und das zweite war auf einer der nachfolgenden Seiten, das wurde erst heute Nacht wieder aktuell. Bei dem "roten" Thema sehe ich aktuell keine Erklärung.
Gruß vom CS Moderator |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06.02.2015 09:09:31Link ausgetauscht My Forum is the place to personalize your profile, |
|
06.02.2015 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33546 Bewertung:
|
Und nun ist der Beitrag auf einmal da, obwohl er älter ist wie der Beitrag mit der 0BA6. |
Folgen Sie uns auf