14.02.2016 14:44 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 1338 Bewertung: (42) |
Ich denke ich hab´s: mit Wochenzeitschalter, Stromstoßrelais mit Remanenz, und exOR .... das Ganze dreimal damit nach Feiertagen und Wochenende an denen gar nicht aktiv auch ein Reset erfolgt. Denke Anlaufmerker ist nicht erforderlich. Einschränkung wenn zB Mo und erst wieder Do aktiv dann kein Reset. DateianhangLogo-Tagesreset.zip (62 Downloads) |
14.02.2016 19:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33109 Bewertung: (4087) |
Hallo motmonti, da hast du die Weichen richtig gestellt, deswegen volle Bewertung. Daraus habe ich meinen Vorschlag erstellt. DateianhangTageszählerreset.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 14.02.2016 19:25:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.02.2016 19:36 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Noch 'ne Variante mit Zähler (lauffähig ab 0BA6) zu motmontis Vorschlag:DateianhangNeuer Tag.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2016 19:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal die binäre Codierung über den VM-Bereich! DateianhangWochentag binär.zip (33 Downloads) |
14.02.2016 19:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33109 Bewertung: (4087) |
In der Zeit habe ich meine 2. Variante erstellt, damit sind wir in der Auswertung deckungsgleich.
DateianhangTageszählerreset_V2.zip (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2016 19:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ja, genau so hatte ich es mir gedacht! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2016 20:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33109 Bewertung: (4087) |
Aber was hast du den davon, wenn du dir den Zustand von Eingängen, Ausgängen, Merkern usw. wieder zurück in die Logo holst. Interessant wäre für mich die aktuelle Zeit, Datum. Und darauf dürfen die Partnergeräte auch schreibend zugreifen, wenn man dem Anwendungsbeispiel Uhrzeitsynchronisation von LOGO! 8 und HMI von der Siemensseite glauben darf. |
14.02.2016 20:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33109 Bewertung: (4087) |
Dann mach es doch... |
Folgen Sie uns auf