10.02.2015 11:07 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo 1test,
auch ich habe die Bildschirmauflösung auf eine Breite von 1680 eingestellt und habe dabei rechts ca. 25 % weißen Rand. Es passt bei mir damit locker drauf solange ich nicht zoome.
Die Änderungen die auf der gesamten Online Support Seite gemacht wurden sind grundlegend. Es ist uns durchaus bewusst, dass man sich bei der Nutzung umstellen muss um an die erwarteten Ergebnisse zu kommen. Auch wir bei der Moderation im Forum merken das. Abläufe die eingespielt waren müssen nun neu geübt werden. Aber ich bin mir sicher, dass vieles nach der Eingewöhnungsphase wieder wie gewohnt von der Hand gehen wird.
Grüße vom CS Moderator
|
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
10.02.2015 11:28 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:22:12~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf