23.12.2021 16:41 | |
Beigetreten: 05.11.2021 Letzter Bes: 12.01.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo und guten Tag @all. Ich abe das gleiche Problem und komme nicht weiter. CMR2040 Firmware V1.1.5 BM 8.3 Firmware 1.83.01 Kommunikation läuft nicht. Ping von CMR auf BM geht. Ich habe schon die Zertifikate auf der CMR gelöscht wie im Forum beschrieben, geht trotzdem nicht. Jetzt wurde der Hinweis gegeben: "Neues zertifikat für das BM erzeugen" - nur wie geht das? Wo bekomme ich ein zertifikat her, welches ich in die CMR und in das BM einspielen kann? Mit verzweifelten Grüßen Ralf ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/24/2021 08:08:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.12.2021 17:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 33903 Bewertung: (4216)
|
In meinem Beitrag habe ich doch zum Firmwareupdate verlinkt. Klicke auf die roten Zeilen. |
23.12.2021 17:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 33903 Bewertung: (4216)
|
Lese dir doch den Beitrag von Link komplett durch. So wie das aktuelle Handbuch: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040Hast du in der LOGO!8.3 in den Dateiegenschaften den S7 Zugriff zugelassen? |
23.12.2021 17:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 33903 Bewertung: (4216)
|
Im Handbuch vom CMR steht auch, wie du mit den Zertifikaten zu verfahren hast. |
Folgen Sie uns auf